This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:输出电流的限制是什么?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730218/lm25119-what-limit-the-output-current

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: LM5119

您好!

从 TI.com 可以看出 LM25119的 Iout (max)为40A。

我知道、电流限制与 MOSFET 和电感器有关、对吗?

问题如下:

如何定义40A?

2.限制输出电流的因素是什么?

3.我可以使用它来支持40A+40A 吗?

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    你是对的。 输出电流限制主要来自 MOSFET 和电感器。  

    最好对每个40A 电压轨使用 LM5119两相、以实现更高的效率、 低输出纹波和热性能、但 可以将 LM5119用于40A+40A 应用。

    以下是 一个通道是否支持40A 电流时需要注意的几个事项。

    LM25119 使用感应电阻器与低侧 FET 串联来感应电流。 需要考虑感应电阻器上的功率损耗、以确保 电阻器不会烧断。

    2.为了支持40A+40A、 可能需要并联 MOSFET 、而 LM5119上的栅极驱动损耗可能很大。 为了降低 LM5119的功率损耗、VCCDIS 引脚可用于允许 向 VCC1和 VCC2施加外部电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    明白了,非常感谢。

    我可以提出另一个问题吗? 那么 Iout (max) 在 TI.com 中定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    LM514x 是一款控制器。 如您所知、电流限制主要来自 MOSFET 和电感器。
    我们建议的最大电流适用于典型应用。 这并不意味着控制器不能用于更高的电流。

    很抱歉、我对 LM514x 器件不是很熟悉。
    如果您对 LM514x 还有进一步的资格认证、我建议您提交一个新帖子。 其他人将支持它。

    谢谢