请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25119 主题中讨论的其他器件: LM5119
您好!
从 TI.com 可以看出 LM25119的 Iout (max)为40A。
我知道、电流限制与 MOSFET 和电感器有关、对吗?
问题如下:
如何定义40A?
2.限制输出电流的因素是什么?
3.我可以使用它来支持40A+40A 吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Chentsu、
你是对的。 输出电流限制主要来自 MOSFET 和电感器。
最好对每个40A 电压轨使用 LM5119两相、以实现更高的效率、 低输出纹波和热性能、但 可以将 LM5119用于40A+40A 应用。
以下是 一个通道是否支持40A 电流时需要注意的几个事项。
LM25119 使用感应电阻器与低侧 FET 串联来感应电流。 需要考虑感应电阻器上的功率损耗、以确保 电阻器不会烧断。
2.为了支持40A+40A、 可能需要并联 MOSFET 、而 LM5119上的栅极驱动损耗可能很大。 为了降低 LM5119的功率损耗、VCCDIS 引脚可用于允许 向 VCC1和 VCC2施加外部电压。
谢谢
钱