This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181:当 ISET 引脚处于模拟调光配置中时、调光如何工作?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730142/tps61181-how-does-the-dimming-operate-when-the-iset-pin-is-in-analog-dimming-configuration

器件型号:TPS61181

尊敬的 TI 团队:

这是一名来自台湾的 RD 工程师。 我对使用 TPS61181进行调光有疑问。
正如数据表所述、TPS61181已具有可通过 PWM 进行调光的 DCTRL 引脚。
但是、有一个文档被称为"使用 TPS61181进行模拟调光"、其中介绍了两种模拟调光方法。

那么、这是否意味着我可以通过两种方式(使用 DCTRL 和 ISET 引脚)同时调暗 LED?
或者我应该选择其中一个吗?

2.如果我选择图2所示的方法、图2中的 PWM 输入是否与  DCTRL 引脚上的 PWM 调光相同?
或者、我是否需要修正其中一个的频率和占空比?


对此、Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    1.是的、一次只能使用一种调光方法。 如果使用 PWM 调光、则需要将 DCTRL 引脚连接到高逻辑电平。
    2.我觉得还可以、只需要注意 RC 滤波器。 请参阅该应用手册:www.ti.com/.../slva493.pdf
    此致
    肖恩