Other Parts Discussed in Thread: TPS61181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61181 尊敬的 TI 团队:
这是一名来自台湾的 RD 工程师。 我对使用 TPS61181进行调光有疑问。
正如数据表所述、TPS61181已具有可通过 PWM 进行调光的 DCTRL 引脚。
但是、有一个文档被称为"使用 TPS61181进行模拟调光"、其中介绍了两种模拟调光方法。
那么、这是否意味着我可以通过两种方式(使用 DCTRL 和 ISET 引脚)同时调暗 LED?
或者我应该选择其中一个吗?
2.如果我选择图2所示的方法、图2中的 PWM 输入是否与 DCTRL 引脚上的 PWM 调光相同?
或者、我是否需要修正其中一个的频率和占空比?
对此、Alan