This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018最大灌电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727243/lp5018-lp5018-maximum-sink-current

器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件: TLC59116

尊敬的团队:

我的客户正在使用 LP5018进行设计。

最大灌电流和灌电流限制之间有何差异?

他们希望使用 OUT0-2来控制9个 LED。

它们使用5V、1个 LED 将消耗大约 10mA 的电流。

因此、最坏的情况是9个 LED (9*10mA)的 RGB 电流同时达到最大值。

该规格。 我应该跟随吗?

如果 LP5018不适合该设计、我应该向客户推荐哪些组件?

TLC59116或其他任何东西吗?

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    请使用 Imax 作为每个灌电流的最大电流。

    ILIM 是 Irief 引脚对 GND 短路时的限制。

    我在您的设计中看不到问题、请确保 SCL/SDA 具有上拉电阻、对于 A0 A1、您可以将其直接连接到 Vcc。

    请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth:

    正如您提到的、我们应遵循 Imax。
    正如我提到过的、它们使用 Out0-Out2来控制9个 LED。
    因此、最坏情况将是90mA。 因此、该 IC 不适合客户的设计。
    此应用的建议 IC 是什么?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    此外、为什么数据表的 Imax 不符合我在 TI 网站上找到的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    有什么意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin、

    该网站总共显示18或24个通道的最大电流。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth