Other Parts Discussed in Thread: LP5018, TLC59116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5018 主题中讨论的其他器件: TLC59116
尊敬的团队:
我的客户正在使用 LP5018进行设计。
最大灌电流和灌电流限制之间有何差异?
他们希望使用 OUT0-2来控制9个 LED。
它们使用5V、1个 LED 将消耗大约 10mA 的电流。
因此、最坏的情况是9个 LED (9*10mA)的 RGB 电流同时达到最大值。
该规格。 我应该跟随吗?
如果 LP5018不适合该设计、我应该向客户推荐哪些组件?
TLC59116或其他任何东西吗?
此致
Kevin