This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23753:关于 TPS23753至12V 输出48V 电压不稳定性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, PMP8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729674/faq-tps23753-about-tps23753-to-12v-output-48v-voltage-instability

器件型号:TPS23753
主题中讨论的其他器件: PMP8803

我从使用 TPS23753的原始电路借用到5V 输出、我想更改为12V 输出、原始电路如下所示、参考电路如图2或链接(即开发板:PMP8803)所示

根据 PMP8803的 BOM、我们借用了现有的 PCB 板来替换相应的变压器、光耦合器和其他材料、但在替换后、我们发现12V 输出不稳定。测试后、我们发现48V 电源不稳定、12V 输出不稳定。 48V 电压波形如下所示。

这一问题困扰了我们一段时间,而且尚未得到解决。 你有什么想法吗?

我已经完成了几项测试:
确认 DEN 引脚的电阻为24.9K。
CLS 引脚的电阻改为1.24K 或90Ω Ω、不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发现、当电路板连接到非标准 PSE 器件(无检测和功率分级)时、48V 稳定输入、12V 输出也稳定;当对接标准 PSE 设备(具有检测和功率分级功能)时、48V 输入不稳定12V 输出也存在波动、波动范围:8.6V~12.3V。
    是否有任何提示可能存在此问题的问题或可能的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好桥、

    感谢您分享波形。 PSE 似乎在成功检测/分类后切断电源。 您在输出上有一些负载吗? 您能否尝试向12V 负载添加大约50mA 的电流、以查看 PSE 是否保持供电?

    谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    非常感谢您的回复。我已向12V 添加了50mA 负载、电路正常工作、12V 输出和 PSE 48V 输入稳定。
    我尝试将电流调节到10mA、或者5mA 电路可以正常工作。(但当电流小于2mA 时、会出错。)
    我想知道为什么会出现这种现象? 我想知道您通常是如何在实际应用中解决这个问题的。

    非常感谢!

    此致,

    电桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好桥、

    根据 IEEE802.3at 标准、PSE 必须具有一定的最小负载才能保持与 PD 的连接(保持电压)。 这是通过以太网电缆(由 PD 的负载提供)实现的10mA 直流电流。 因此、如果移除了以太网电缆(电流达到0mA 或低于10mA 阈值)、PSE 将认为 PD 不再连接、因此可以移除 RJ45上的高电压(出于安全考虑)。 无负载运行直流/直流转换器(另请查看原理图、二极管重新认证反激通常具有较高的轻负载效率)、PSE 可能不会看到大于10mA 的电流来维持功率。 请注意、该规格称为维持功率特征或 MPS。 数据表中也对此进行了说明。

    谢谢!
    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文

    非常感谢您的耐心、我的问题已经解决。 同时、我将仔细阅读数据表。

    非常感谢!
    此致、
    电桥