This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:当芯片工作时,我使用 BQ25703A,,非常热。请帮我检查原理图和布局。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730438/bq25703a-i-use-bq25703a-when-chip-is-working-it-is-very-hot-please-help-check-my-schematic-and-layout

器件型号:BQ25703A

你(们)好

   我在项目中使用 BQ25703A,当芯片工作时,非常热、大约80 μ s 请帮我检查原理图和布局。如果有一些错误℃,,请告诉我如何纠正这些错误。 非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道哪个组件温度为80°C?

    您能否告知您的测试条件? 输入和输出规格?

    从照片上看、您的电路板看起来只有2层、对吧? 我认为2层电路板的热性能可能不是很好。

    您是否还拥有系统的效率数据、因为我们还可以快速判断与电路设计或 PCB 板相关的原因。

    BTW、您能否发送原理图和 PCB 布局文件?  因为很难从照片中进行检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    感谢您的回答,我是否可以给您发送电子邮件并向您发送原理图和 PCB 布局,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    paulyeh@ti.com