请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 实际上、我们正在设计13节48V 电池组。 我们几乎完成了、但从过去1个月开始、我们面临电池单元不平衡问题。 这个电路板是由其他人设计的、现在他离开了公司、我是这个领域的新员工、所以我无法理解如何解决这个问题、就是这个软件问题或硬件问题。 因为在我们的固件中、当我们为电池组充电时、它会平衡电池、但现在它没有完成任何工作、因此我可以如何解决这个问题。