This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电池单元不平衡问题

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724998/bq76pl455a-q1-cell-unbalancing-problem

器件型号:BQ76PL455A-Q1

实际上、我们正在设计13节48V 电池组。 我们几乎完成了、但从过去1个月开始、我们面临电池单元不平衡问题。 这个电路板是由其他人设计的、现在他离开了公司、我是这个领域的新员工、所以我无法理解如何解决这个问题、就是这个软件问题或硬件问题。 因为在我们的固件中、当我们为电池组充电时、它会平衡电池、但现在它没有完成任何工作、因此我可以如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    很抱歉听到您遇到这种麻烦。 在确定问题所在的过程中,我建议缩小问题所在的范围:

    我将确保器件遵循 PL455数据表中的所有基本规格(链接: www.ti.com/.../bq76pl455a-q1.pdf)。 确保所有导轨都在正确的范围内。 接下来、我将检查通信线路、并确保向 PL455发送/接收正确的 UART 帧(请参阅软件设计参考以了解正确的帧: www.ti.com/.../bq76pl455a-q1.pdf)。 然后、开始确保所有原理图建议与数据表建议的一致(正确的值等)。 最后、确保布局建议也与数据表中的建议相匹配。

    找到特定问题后、请告诉我、以便我可以进一步帮助您!

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我收到了文件、但请告诉我如何快速访问...because 这是一家启动公司、他们在推动我这么多、我 没有任何培训...所以我如何才能快速解决所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须向我们提供详细信息。
    您说的电池"不平衡问题"是什么意思?
    什么是电池测量?

    您是否打开了电池平衡功能?
    您是否检查了数据表中的参考原理图?
    您的电路与我们的基准相比如何?

    请提供详细信息。