请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61040-Q1 大家好、
我希望在需要确保开关频率保持在500kHz 以下的应用中使用 TPS61040-Q1。 我具有以下运行条件。
VIN:稳压5V
输出电压:8V
输出电流(最大值):70mA
使用10uH 电感器、我计算出我的最大开关频率大约为468kHz、而使用数据表中的公式2和3、我在标称负载期间的典型开关频率将为288kHz。
您能验证我是否正确地对这些数字进行了数学运算吗? 我不确定我是否正确使用公式1来计算峰值电流。
提前感谢您的支持!
-Jared