This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:开关频率计算

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730397/tps61040-q1-switching-frequency-calculation

器件型号:TPS61040-Q1

大家好、

我希望在需要确保开关频率保持在500kHz 以下的应用中使用 TPS61040-Q1。 我具有以下运行条件。

VIN:稳压5V

输出电压:8V

输出电流(最大值):70mA

使用10uH 电感器、我计算出我的最大开关频率大约为468kHz、而使用数据表中的公式2和3、我在标称负载期间的典型开关频率将为288kHz。

您能验证我是否正确地对这些数字进行了数学运算吗? 我不确定我是否正确使用公式1来计算峰值电流。

提前感谢您的支持!

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Becker:
    您的计算是正确的。 使用等式2和3来获得 f (max)和 f (normal)。 您可以使用公式1来获取 IPEAK。 但这是一个典型值、我建议您使用最小值进行计算。 EC 表中的电流限制为350mA。