请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54A20 大家好、
我有机会使用电源、TPS54a20几乎适合...
它们需要4.5V-14.5V 至1.1V @ 5A 电流为 Cyclone V CORE 轨供电。 尺寸和瞬态性能非常重要。 所有匹配项都减去 Vin 范围。
TPS54a20在瞬态输入超出建议的输入电压范围(标称值为12V)期间会发生什么情况?
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.