This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:VIN 范围灵活性?

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730364/tps54a20-vin-range-flexibility

器件型号:TPS54A20

大家好、

我有机会使用电源、TPS54a20几乎适合...

它们需要4.5V-14.5V 至1.1V @ 5A 电流为 Cyclone V CORE 轨供电。 尺寸和瞬态性能非常重要。 所有匹配项都减去 Vin 范围。  

TPS54a20在瞬态输入超出建议的输入电压范围(标称值为12V)期间会发生什么情况?  

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    这是开关时建议的最大输入电压(14V)和绝对最大输入电压(15V)之间的灰色区域。  在高于14V 和低于15V 输入电压的情况下、TPS54A20不会受到输入电压的损坏、但 EC 中的任何规格不再得到保证。  我通常不建议在高于14V 的限值的电压下工作、但如果您想冒险、则由您决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我刚才看到您需要4.5V 的最小电压。 TPS54A20的最小输入电压为8V、因此不管怎样、它都不适合您。