This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61089:仿真错误? 电流增加会导致 Vout 崩溃

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729545/webench-tools-tps61089-simulation-error-current-increase-causes-vout-collapse

器件型号:TPS61089

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当 输入电压= 3.1-5.5V、输出电压= 10V、0.7A 时、我将使用 TPS61089RNRR。  对根据 Webench 构建的实际电路的测试表明、 如果电流负载达到200mA、Vout 将从10V 崩溃到~4V。 我怀疑给定仿真的 L1值是错误的;L1=1.5uH。 如果我知道原理图、我会发布一个原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在 Vin=3.1V 条件下、TPS61089的最大输出能力将高于10V/1A。 它太奇怪了。 让我们检查您的原理图。 还是在组装电路板时发生了一些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电路与 Webench 相同、但 Vout 在 I > 200mA 时崩溃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    原理图正常。 因此、请检查 RLIM 是否在电路板上焊接良好。 如果它是开放的,将会发生类似的现象。

    然后、请将电感器规格发送给我、我需要检查它在此应用中是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L1为 Coilcraft XAL4020-152MEB (1.5uH 20% 7.5A 23.6m Ω)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    电感器正常、然后请检查电路板上的焊料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RLIM 正常。 我应该提到、最大电流显然取决于输入电压。 @ Vin = 3.1V Imax < 200mA、但@ Vin = 5V、Imax < 500mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的更新。

    是否检查板载电压?  我 的意思是输入陶瓷电容器的电压 应该是3.1V。您的布局是什么?它 的布局是否符合 TPS61089用户 指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个问题-连接的导线太多。 感谢你的帮助