请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 工具/软件:WEBENCH设计工具
当 输入电压= 3.1-5.5V、输出电压= 10V、0.7A 时、我将使用 TPS61089RNRR。 对根据 Webench 构建的实际电路的测试表明、 如果电流负载达到200mA、Vout 将从10V 崩溃到~4V。 我怀疑给定仿真的 L1值是错误的;L1=1.5uH。 如果我知道原理图、我会发布一个原理图