请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951 您好!
我过去在低噪声应用中使用过该器件。 我之前所做的是、使用可调输出运行该器件、并使用外部电阻器将输出设置为5V、然后在 R1上放置一个旁路电容器(根据数据表)。
我的问题是、您能否将 SENSE 与输出连接起来、然后点击 fb 并使用输出与抽头之间的电容来实现相同的结果? 我不知道内部电阻值是在哪里给出的、所以如果这是个好主意/坏主意、以及电容值应该是多少、你们可能会提出建议。 (只是尝试减少所需的外部器件。
谢谢你