This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951-50DR、可实现低噪声和低器件数

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730018/lp2951-lp2951-50dr-for-low-noise-and-low-parts-count

器件型号:LP2951

您好!  

我过去在低噪声应用中使用过该器件。  我之前所做的是、使用可调输出运行该器件、并使用外部电阻器将输出设置为5V、然后在 R1上放置一个旁路电容器(根据数据表)。

我的问题是、您能否将 SENSE 与输出连接起来、然后点击 fb 并使用输出与抽头之间的电容来实现相同的结果?  我不知道内部电阻值是在哪里给出的、所以如果这是个好主意/坏主意、以及电容值应该是多少、你们可能会提出建议。  (只是尝试减少所需的外部器件。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    正确的做法是、可以在内部 R1电阻器上放置一个电容器。  该内部电阻器的标称值为58.3k

    我们实际上使用的 Cbypass 与您建议的输出噪声规格相同。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、我记得规范中的这一行内容、我应该将2和2放在一起。 非常感谢!