This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:有关定序的文档

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725020/tps659039-q1-document-on-sequencing

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA75

大家好、

我们的一位客户正在使用 TPS659039-Q1、需要有关定序的输入。

我们已经阅读了应用手册 http://www.ti.com/lit/an/swca285a/swca285a.pdf 、但它仅列出了10个电源轨的电源序列。 但 IC 总共可以支持  7个开关轨和11个 LDO 轨。 应用手册中未提供所有这些电源轨。  

客户配置的器件、如下所示。  

VCC1=3.3V、BOOT0和 BOOT1引脚接地。  

下面随附了 LDO 和 SMPS 使用情况屏幕截图。 请告知此配置中所需的定序。

e2e.ti.com/.../TPS659039_2D00_Q1.pdf

此致、Shinu Mathew。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    此 PMIC 用于为信息娱乐处理器 DRA75供电。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    链接的文档将显示器件中不同的上电和断电机制。

    有关器件型号特定的配置设置和序列、请参阅用户指南:
    www.ti.com/.../swcu175

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我们已经阅读了应用手册、非常有用。

    实际上、我们使用此 PMIC 为 DRA75处理器供电。 请在下面的查询中帮助我们:

    我们正在尝试了解 PMIC 上电序列、 并在上电期间通过 PMIC 将 RESET 释放到 DRA75、 当 DRA75在看到 PMIC 上电复位输入后释放 RESET。

     我们已将 DRA75的 rstout 连接到 PMIC 的 NRESWARM 引脚。 因此、对于此连接、我们很困惑 PMIC 在上电期间将保持持续复位状态。 由于 PMIC 必须将其复位重新设置为 DRA75、因此在从 DRA75复位到 PMIC (NRESWARM)引脚之前、该引脚将为低电平。 哪个菜单将处于死锁复位状态。

     

    请澄清或纠正我们的理解。

    否则、让我们知道在初始上电序列期间 PMIC 和 DRA75复位输出引脚的 NRESWARM 引脚的状态是什么。

     请参阅随附的文档以了解我们的查询。

     e2e.ti.com/.../PMIC-to-DRA75-Power-Up-Sequence.docx

    提前感谢。

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    RESET_OUT (PORz IN 至 DRA75)在序列结束时设置为高电平、无论 NRESWARM 引脚的状态如何。 因此没有死锁状态。 PMIC 完成其电源序列后、RESET_OUT 将为高电平。 然后、在 DRA75初始化之后、它应该将其 nRSTOUT 引脚设置为高电平、这将把 PMIC 的 NRESWARM 输入设置为高电平。

    此致、
    Karl