主题中讨论的其他器件: DRA75
大家好、
我们的一位客户正在使用 TPS659039-Q1、需要有关定序的输入。
我们已经阅读了应用手册 http://www.ti.com/lit/an/swca285a/swca285a.pdf 、但它仅列出了10个电源轨的电源序列。 但 IC 总共可以支持 7个开关轨和11个 LDO 轨。 应用手册中未提供所有这些电源轨。
客户配置的器件、如下所示。
VCC1=3.3V、BOOT0和 BOOT1引脚接地。
下面随附了 LDO 和 SMPS 使用情况屏幕截图。 请告知此配置中所需的定序。
e2e.ti.com/.../TPS659039_2D00_Q1.pdf
此致、Shinu Mathew。