请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 您好!
我们收到了客户关于 TPS54340的问题。
请帮帮我们。
[问题]
RT/CLK 引脚上是否有建议的电容器范围? 我们知道在 RT/CLK 引脚上使用电容器并不必要。 但在客户的情况下、噪音会严重影响操作。 因此、它们在 RT/CLK 引脚上增加了0.1uF、这使得运行更好。 因此、他们希望确保 RT/CLK 引脚上的建议电容范围。
此致、
tateo