This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:RT/CLK 引脚上的电容器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745706/tps54340-capacitor-on-rt-clk-pin

器件型号:TPS54340

您好!

我们收到了客户关于 TPS54340的问题。
请帮帮我们。

[问题]
RT/CLK 引脚上是否有建议的电容器范围? 我们知道在 RT/CLK 引脚上使用电容器并不必要。 但在客户的情况下、噪音会严重影响操作。 因此、它们在 RT/CLK 引脚上增加了0.1uF、这使得运行更好。 因此、他们希望确保 RT/CLK 引脚上的建议电容范围。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-San、您好!

    必须将电阻器放置在靠近 RT/CLK 引脚的位置。 请转发布局以供审核。 一个小的1nF 电容器应该足以去耦任何噪声。

    此致、
    Tim