This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:当 bg_gOD 为低电平时、CS 下降沿

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742979/emb1428q-cs-falling-edge-when-bg_good-is-low

器件型号:EMB1428Q

你好

我们使用的是具有两个 EMB1428和两个 EMB1499的设计。

我们的一些以前工作的电路板突然出现故障情况"bg_gow 为低电平时、CS 下降沿"、此时电路板无法再为电池充电。 仅更换 EMB1428即可解决此问题。

故障"bg_gow 为低电平时 CS 下降沿"是否可能表示 IC 损坏? 如果是这样、我们应该寻找什么故障条件、这会导致这种故障、有什么想法吗? 谢谢你。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    "仅更换 EMB1428可以解决问题"
    您是否解决了更换 emb1428的问题?

    您认为我们可以查看您的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    是的、我们可以。 但公司不允许公开展示。 我可以将其发送到 私有地址吗?

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    更换 EMB1428器件后、您是否再次发现此问题、或者您是否未再次看到此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们继续看到它。 这是我们所有 PCB 上的一个系统问题。 我们目前正在测试缺少二极管和电阻器是否可以解决此问题。 请参阅我们提出的另一个问题:   

    e2e.ti.com/.../743509

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的更新。 请告诉我们、添加的组件是否有助于解决您在此处看到的问题。