请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EMB1428Q 你好
我们使用的是具有两个 EMB1428和两个 EMB1499的设计。
我们的一些以前工作的电路板突然出现故障情况"bg_gow 为低电平时、CS 下降沿"、此时电路板无法再为电池充电。 仅更换 EMB1428即可解决此问题。
故障"bg_gow 为低电平时 CS 下降沿"是否可能表示 IC 损坏? 如果是这样、我们应该寻找什么故障条件、这会导致这种故障、有什么想法吗? 谢谢你。
Michael