主题中讨论的其他器件: BQ25606、 BQSTUDIO、 BQ25600D
您好!
我的 BQ25601D 应用存在充电问题。
电池(1S 1200mAh)充电速度非常慢。 电压在2小时内增加了+-0.06V。
BAT 至 GND 电压在实际电池电压和4.2V 之间切换。 总电流在20mA 和120-150mA 之间切换。
STAT 更改为 SYS 0-3.5V、它以1Hz 的频率闪烁、这在数据表中被称为故障。 我认为闪烁频率略高。
BAT 和系统电压是相同的。
TS 和 GNDA 以及 REGN 和 TS 之间的10k 电阻器。
TS 引脚上有2.5V 电压。
REGN 作为 Vbus 为5V。
CE 直接接地。
----------------------------------------------------
我还尝试使用真正的热敏电阻。
我将 TS 电阻器更改为热敏电阻、并在 GNDA 中添加了30k 电阻器 TS
现在热敏电阻上有1.95V 电压、并且 BAT/SYS 电压稳定为4.03V。 总电流消耗为50mA
感谢您为我的问题的解决提供任何线索。