This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:是否有支持 LiFePO4的 IC 版本?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745599/bq25895-will-there-be-a-version-of-the-ic-that-can-support-lifepo4

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ24172

你(们)好

是否有 CNA 支持 LiFePO4的 IC 版本? TI 是否可以将化学成分自定义编程到该 IC 中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前没有计划发布 LiFePO4版本的 bq25895。 LiFePO4电池的充电曲线与锂离子电池相同、但最大充电电压为3.6V。 我建议 bq24172具有可设置充电电压的外部电阻器。