Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24650, BQ24040, BQ21040, BQ25071, BQ24105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24172、 BQ24650、 BQ24040、 BQ21040、 BQ25071、 BQ24105您好!
因为 TI 拥有数百个充电器 IC。 我需要一些帮助来选择具有以下规格的合适充电器:
用例:
-用于单节4.2V 锂聚合物电池组(小于1000mAh 尺寸的电池组)的充电站
要求:
-必须独立工作、无需 i2c/CPU
-可配置充电电流、在此应用中、1C 为~500mA
-可配置的最大充电阈值、即在3.9V 时停止(与运输相关、电池不得充电至100%)
-充电与完成的 LED 指示
请提供建议!