This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 独立充电器、具有可配置的"最大充电"、即在70%处停止

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24650, BQ24040, BQ21040, BQ25071, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729952/stand-alone-charger-with-configurable-max-charge-i-e-stop-at-70

主题中讨论的其他器件:BQ24172BQ24650BQ24040BQ21040BQ25071BQ24105

您好!

因为 TI 拥有数百个充电器 IC。 我需要一些帮助来选择具有以下规格的合适充电器:

用例:
-用于单节4.2V 锂聚合物电池组(小于1000mAh 尺寸的电池组)的充电站

要求:
-必须独立工作、无需 i2c/CPU
-可配置充电电流、在此应用中、1C 为~500mA
-可配置的最大充电阈值、即在3.9V 时停止(与运输相关、电池不得充电至100%)
-充电与完成的 LED 指示

请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一一款可配置充电电压的独立开关充电器 IC、外部电阻器是 bq24172和 bq24650以及 bq246xx 系列产品成员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 还有一些线性充电器可在该功率范围内工作、例如 bq24040和 bq21040。
    但没有一个可满足3.9V 充电要求。 需要一个外部电路来在3.9V 时停止充电。

    如果3.7V 电压足够好、则可以选择 BQ25071。 这是一个 LiFePO4充电器、其配置文件类似于锂离子电池、但当电压达到3.7V 时、充电完成、请参阅数据表的图8。 如果您认为这是一个选项、则需要更仔细地查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff / Bill:

    感谢您的输入。 我将介绍这两个器件。 我相信我想要的停止电压将是4.0V
    一个想法是使用比较器将 EN 拉低、但要正确测量"开路"电压、
    我想我首先必须禁用充电、或者我是否可以简单地假设充电电压高出~200mV?

    我还查看了具有 分压器 VBAT-VFB-GND 的 BQ24105、我认为这也可能是一个选项、
    缺点可能是充电器会进入 CV 模式并在充电结束时充电速度较慢(即使由于我的电池是4.2、因此不需要充电)

    /d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事、bq24040看起来还可以、但不确定如何配置充电电压切断。!?
    它有一个 PRE_TERM–预充电和终止可编程阈值、不确定如何使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要关闭 IC、请将 TS 引脚拉至低电平。
    您需要一个外部电路来限制充电电压、该电路可以基于控制 TS 引脚的 TPS389X IC。