This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:CIN 是否应超过 CL 的10倍?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745120/tps22918-should-cin-be-more-than-10-times-of-cl

器件型号:TPS22918

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 TPS22918用于他们的新产品。 在其应用中、TPS22918 VOUT 作为 CL 连接到10uF。 器件数据表(SLVSD76C)显示"由于 MOSFET 中的集成体二极管、强烈建议使用大于 CL 的 CIN。 当系统电源被移除时、大于 CIN 的 CL 会导致 VOUT 超过 VIN。' 在9.2.2.2输出电容器(CL)(可选)部分中添加了说明。

 根据描述、客户需要 使用100uF 的 VIN-GND 电容(CIN)。 但客户不想使用100uF 陶瓷电容器  、因为电容器会很高并且电容器面积很大。

 可以减小 CIN 值吗? 如果答案是"是"、您能否给我建议或评论、说明可以减少多少 CIN?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、  

    感谢您与 E2E 联系!

    我们建议在输入电容和输出/负载电容之间保持10:1的比率。 虽然这本质上不是问题、但当 COUT > CIN 时、需要考虑两个潜在问题:

    1. 通常、CIN 电容器用于帮助电源处理大量浪涌电流。 启动期间,如果 CIN 不够大,电流的突然变化会导致输入电压下降。

     

    2:  如果在器件启用时 VIN 突然下降、可能会有一小段时间 VOUT > VIN。 如果发生这种情况、可能会对器件内部的体二极管进行偏置、并导致反向电流上游流动。 在器件保持启用状态时是否会出现 VIN 突然被移除的情况?

    如果您未发现任何一种情况都有问题、则可以减少 CIN。 将其保持在与 COUT 相同的值应该是可以接受的、因此输入上的10uF 应该起作用。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    非常感谢您的回复。

    我可以再问一个问题吗?
    在 TPS22918情况下、允许的最大电流值和从 VOUT 到 VIN 经过体二极管的电流流动时间有多大?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    我可以再问一个问题吗?
    在11.1布局指南部分中、建议将 X5R/X7R 电容器用于 VIN 和 GND 之间的旁路电容。 所需的旁路电容器是否与 CIN 分离?

    谢谢、最诚挚的谢意、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    很抱歉、我有很多问题要问。 但请允许我向您提出以下问题。 DIN 非常接近。
    我的客户将使用10uF 的 CIN 和 CL。 当 TPS22918导通后 VOUT 超过1.2V*97%时,其系统中的 VIN=1.2V,其连接到 TPS22918 VOUT 的负载电路处于睡眠模式(ICC=0uA)。 然后、他们想知道在某些 CT 值情况下 VOUT 的上升时间。 器件数据表中的表2显示了 CIN=1uF、CL=0.1uF 和 RL=10欧姆条件下的上升时间。 即使 VIN=1.2V、CIN=10uF、CL=10uF 且 RL=空 载、上升时间是否与表2相差不大?

    您的回复会很有帮助。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、  

    让我尝试一次回答一个问题。 请在下面找到您的问题的答案:

    1:   在 TPS22918 情况下、允许的最大电流值和从 VOUT 到 VIN 经过体二极管的电流流动时间有多大?

    在我们建议的工作条件下、我们指定 VOUT 不应大于 VIN。 如果体二极管正向偏置、则不会控制流经二极管的电流量。 由于无法控制这一点、我们不会测试体二极管或对其进行特性描述、以保证通过二极管的正向电压或特定电流。  

    2: 在11.1布局指南部分中、建议将 X5R/X7R 电容器用于 VIN 和 GND 之间的旁路电容。 所需的旁路电容器是否与 CIN 分离?

    否、旁路电容器与 CIN 建议相同。 有关其他详细信息、请参阅图11.2布局示例。  

    3: 我的客户将使用10uF 的 CIN 和 CL。    当 TPS22918 导通后 VOUT 超过1.2V*97%时,其系统中的 VIN=1.2V,其连接到 TPS22918 VOUT 的负载电路处于睡眠模式(ICC=0uA)。 然后、他们想知道在某些 CT 值情况下 VOUT 的上升时间。 器件数据表中的表2显示了 CIN=1uF、CL=0.1uF 和 RL=10欧姆条件下的上升时间。 即使 VIN=1.2V、CIN=10uF、CL=10uF 且 RL=空 载、上升时间是否与表2相差不大?

    负载开关的上升时间最终取决于几个因素、包括压摆率、负载电阻和输入电压。 CIN/COUT 对上升时间的影响不大、因此在下降时间中更重要。 您可以使用数据表中的第8.3.3节估算器件在常见 CT 值下的上升时间。  

    谢谢、

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。