Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
大家好、
我们的一位客户正在考虑将 TPS22918用于他们的新产品。 在其应用中、TPS22918 VOUT 作为 CL 连接到10uF。 器件数据表(SLVSD76C)显示"由于 MOSFET 中的集成体二极管、强烈建议使用大于 CL 的 CIN。 当系统电源被移除时、大于 CIN 的 CL 会导致 VOUT 超过 VIN。' 在9.2.2.2输出电容器(CL)(可选)部分中添加了说明。
根据描述、客户需要 使用100uF 的 VIN-GND 电容(CIN)。 但客户不想使用100uF 陶瓷电容器 、因为电容器会很高并且电容器面积很大。
可以减小 CIN 值吗? 如果答案是"是"、您能否给我建议或评论、说明可以减少多少 CIN?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。