请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 你好
客户已尝试调整 RSET (本例中为 R5)的值、如下图所示、电源上的读数分别为0.1欧姆和2.2欧姆的0.28A 和0.84A、远低于预期的1.2A。 是否有其他可能的方法来解决此问题? 谢谢你。
BR
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
客户已尝试调整 RSET (本例中为 R5)的值、如下图所示、电源上的读数分别为0.1欧姆和2.2欧姆的0.28A 和0.84A、远低于预期的1.2A。 是否有其他可能的方法来解决此问题? 谢谢你。
BR
Patrick