This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:当前问题

Guru**** 2550310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745746/tps61169-current-issue

器件型号:TPS61169

你好

      客户已尝试调整 RSET (本例中为 R5)的值、如下图所示、电源上的读数分别为0.1欧姆和2.2欧姆的0.28A 和0.84A、远低于预期的1.2A。 是否有其他可能的方法来解决此问题? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    电源仅显示输入电流。 1.2A 是电流限制、与这两个数字没有直接关系。 您的客户需要哪种规格?
    此致
    肖恩