This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745269/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

你(们)好。

我将 基于 UCC28711 的反激式转换器用于我们的应用之一。要求如下

输入电压范围为30VDC 至90VDC (导通电压为30V)

它具有3个15.4V、6V_1和6V_1输出(6Vs 具有不同的接地基准)

  2A。 分别为650mA、125mA、125mA 电流  

我们将辅助绕组输出用于15.4V 输出。  

输出额定值为14W。 (额外提供2W)

我们无法获得使用 UCC28711设计多路输出转换器的适当文档/参考

 我们使用了 tiduag6a.pdf  

我们的设计面临一些问题。  

当15V 被载入到其最大值时、6V_1和6V_2似乎超出稳压范围。 6V_1=9V 左右 、6V_2=9V 左右。

2.添加预加载电阻器@6V1和6V2 可改善位调节。 但它会导致过多的空载功耗。

3.变压器似乎有一些嗡嗡声。

4、假设我们设计的反激式(overkill)窗度高于实际工作参数、那么不良影响是什么。  

5.如果我做了错误的.e2e.ti.com/.../Calculator.xlsx,请浏览我的计算器并纠正我的错误

我会附上我们的设计计算和原理图

谢谢:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、您好!  

    我查看了原理图、建议他在 D49、D48和 D11中添加占位符。  您可以通过短接 D11并直接为15V 电源轨 FT98的 VDD 供电来消除 D11。

    您使用的是齐纳二极管钳位 D46和 D47。  我建议使用和 RCD 钳位。  我建议将511K 欧姆电阻器和1nF 电容器与 D46并联。  这将有助于抑制由于变压器漏电感而导致的开关节点振铃。

    原理图的其余部分看起来正常

    UCC28711在 TI 网站上提供了一款 Excel 设计工具、您可以使用该工具检查变压器的匝数比。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、

    尝试这些建议。 )