你(们)好。
我将 基于 UCC28711 的反激式转换器用于我们的应用之一。要求如下
输入电压范围为30VDC 至90VDC (导通电压为30V)
它具有3个15.4V、6V_1和6V_1输出(6Vs 具有不同的接地基准)
2A。 分别为650mA、125mA、125mA 电流
我们将辅助绕组输出用于15.4V 输出。
输出额定值为14W。 (额外提供2W)
我们无法获得使用 UCC28711设计多路输出转换器的适当文档/参考。
我们使用了 tiduag6a.pdf
我们的设计面临一些问题。
当15V 被载入到其最大值时、6V_1和6V_2似乎超出稳压范围。 6V_1=9V 左右 、6V_2=9V 左右。
2.添加预加载电阻器@6V1和6V2 可改善位调节。 但它会导致过多的空载功耗。
3.变压器似乎有一些嗡嗡声。
4、假设我们设计的反激式(overkill)窗度高于实际工作参数、那么不良影响是什么。
5.如果我做了错误的.e2e.ti.com/.../Calculator.xlsx,请浏览我的计算器并纠正我的错误
我会附上我们的设计计算和原理图
谢谢:)