This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:高频可闻噪声

Guru**** 2380880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729145/lm2621-high-frequency-audible-noise

器件型号:LM2621

你(们)好

我的客户端当前使用 LM2621进行电路配置。
电路规格如下。
输入电压:3.7V 至4.2V (BAT)
输出电压:5V
输出电流:300mA
这些电路是基于 webench 工具的电路。

问题在于、在空载条件下、电感器中会产生高频可闻噪声。
如果施加大约50mA 的负载、则不会产生可闻噪声。
但是、由于使用了电池、因此无法将负载电阻施加到输出级。
我们通过更改 RT 电阻来更改频率、并将电感器应用到4.7uH ~ 15uH。 但我无法解决这个问题。
是否有解决该问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    能否在 SW 引脚上进行测试以获取波形? 分析原因将会有所帮助。
    如果器件在空载条件下不能稳定工作、从 SW 波形或电感器电流波形中、我们可以看到一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack Liu、

    我连接了开关波形。 测量了 SW 引脚电压。

    我完全不理解波形。

    我想知道它为什么准时以及如何解决。

    此致、
    Andy Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    请参阅 LM2621数据表的7.3.1、当输出电压低于窗口的上限阈值时、LM2621会在用户选择的开关频率下以70%的固定占空比持续切换。 当输出电压达到窗口的上限阈值时、LM2621会完全停止开关。

    Vo 连接到什么? 您是否可以接受在输出端添加虚拟负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack Liu、
    感谢您的快速回复。
    该应用程序依靠电池运行。
    我认为虚拟电阻器消耗的电流是如此之大。
    因此、客户不会使用虚拟电阻。
    还有其他方法可以改进它吗?
    我想确切地知道导致这种可闻噪声发生的确切原因。
    LM2621数据表中"7.3.1闸极振荡器控制方案"的内容也可在其他 IC 中找到。 如果是、我是否可以假设其他 IC 也会在极低的负载下产生可闻噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    为了提高效率、很多 IC 在低负载条件下具有相似的脉冲跳跃模式。 但大多数情况下、我们无法很清楚地听到电感器产生的噪声。
    您确定噪声是由电感器产生的吗? 噪声是否非常明显?