请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2621 你(们)好
我的客户端当前使用 LM2621进行电路配置。
电路规格如下。
输入电压:3.7V 至4.2V (BAT)
输出电压:5V
输出电流:300mA
这些电路是基于 webench 工具的电路。
问题在于、在空载条件下、电感器中会产生高频可闻噪声。
如果施加大约50mA 的负载、则不会产生可闻噪声。
但是、由于使用了电池、因此无法将负载电阻施加到输出级。
我们通过更改 RT 电阻来更改频率、并将电感器应用到4.7uH ~ 15uH。 但我无法解决这个问题。
是否有解决该问题的方法?