请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LP8556、 LP8863-Q1我们有关于 LP8556的问题。
在数据表第1页中、最大 LED 电流为50mA。
•每通道高达50mA
但在数据表第3页中、器件选项
最大 LED 电流为20/23/25mA
请告诉我们 LED 电流的差异。
我们需要50mA 的 LED 电流。
该 IC 是否真正支持50mA?
如果 LP8556无法支持50mA、请告知我们推荐的 IC
- 6通道
- PWM 调光50~75Hz
-每通道50mA
此致、
西泽高郎