This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556的最大 LED 电流

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726140/maximum-led-current-of-lp8556

主题中讨论的其他器件:LP8556LP8863-Q1

我们有关于 LP8556的问题。

在数据表第1页中、最大 LED 电流为50mA。

   •每通道高达50mA  

但在数据表第3页中、器件选项

最大 LED 电流为20/23/25mA

请告诉我们 LED 电流的差异。

我们需要50mA 的 LED 电流。

该 IC 是否真正支持50mA?

如果 LP8556无法支持50mA、请告知我们推荐的 IC

 - 6通道

 - PWM 调光50~75Hz

 -每通道50mA  

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    是的、LP8556实际上每通道可支持50mA、但这取决于每个通道的最小输入电压和 LED 计数。 那么、您能告诉我应用条件吗? 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    我们在以下条件下使用 LP8556。

    VIN=3.0~5.5或24V
    VOUT=24.5V
    (Vf=6.15V*4系列)
    CH = 6通道
    LED 电流= 50mA

    如果我们无法使用 LP8556、请告诉我们推荐的 IC。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于您的应用、输入范围3.0-5.5无法支持此应用、因为它将触发电流限制。 如果 Vin=24V、则可以支持您的应用。 但我们建议 VDD 引脚的电压小于20V、对于 EN/VDDIO、您需要为此器件提供另一个低功耗轨(3.3V)。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您知道在以下条件下推荐的 LED 驱动器吗?

    VIN=3.0~5.5V
    Vout=24.5V (Vf=6.15*4系列)
    LED 电流=每通道50mA
    CH = 6通道

    此致、

    西泽川寺井郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    最小3V 输入电压为两个低电平、以实现最大输出电流、大多数背光驱动器具有内部1.8A 电流限制。 因此、外部 FET 背光驱动器可能更合适。 LP8863。 您可以查看数据表。 它应该支持这些规格。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们了解您的答案。
    您是否有关于 LP8863的任何信息?
    例如,dataseet。

    我们检查了 LP8863-Q1。
    您是否有有关 LP8863的非 Q1产品?



    有关 LP8556的新问题
    我们能否在以下条件下使用 LP8556?

    VIN=24V
    Vout=24.5V (Vf=6.15*4系列)
    LED 电流=每通道50mA
    CH = 6通道
    占空比没问题吗? 24V→24.5V

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于 LP8863、您可以在 www.ti.com 上搜索、它只有 Q 版本。 有关此器件的信息很多。
    对于 LP8556、建议输入电压的棕褐色电压为20V、而对于24V、这可能会带来一些风险。 我不建议您这样做。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们的客户要求75Hz 的 PWM 频率。
    您知道推荐的 LED 驱动器吗?

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15*4系列)
    LED 电流=每通道40~50mA
    CH = 6通道
    PWM 调光= 75Hz PWM 频率
    它用于背光。


    LP8863-Q1的 PWM 频率为152Hz。
    它太高了。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LP8556可支持直接 PWM 调光、可支持75Hz 调光频率。 但对于 BGA 封装、它具有(1.8A 的内部电流限制、对于 QFN 封装、它具有2.1A 的内部电流限制)。 对于输入电压,您需要增加电源以支持6ch*50mA 应用。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    是否没有符合以下条件的产品?

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15*4系列)
    LED 电流=每通道40~50mA
    CH = 6通道

    请告诉我们 LP8556的每通道最大 LED 电流。
    我们认为它大约为30mA。

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15*4系列)
    CH = 6通道
    每通道的最大 LED 电流=?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    很抱歉、我们没有支持此规格的器件;
    对于 LP8556,最小输入=3V 时,最大电流约为30mA (小于30mA)。 这取决于电感器、开关频率和其他一些因素。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们有新的问题。

    问题1.
    请告诉我们以下条件下的电感值。
    您知道电感值的公式吗?
    在数据表第48页、9.2.2.1升压功率级的建议电感、
    LED 电流为20mA。 我们需要知道其他条件下的电流值。

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15V*4系列)
    LED 电流= 25mA、每通道

    问题2.
    请告诉我们短路时的电流值。

    问题3.
    PWM 频率假定输入=输出。
    开关频率为1250kHz 时是否存在任何问题

    问题4.
    在数据表中、PWM 频率为75Hz~25000Hz。
    我们可以通过以下方法使用 LP8556吗?

    输入频率=75Hz
    输出频率=75Hz
    (输入频率=输出频率)


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉、我们没有该器件可通过内部 FET 支持您的应用实现这种低输入电压和高输出功率。
    对于 LP8556、您的规格应该支持大约30mA 的电流、但这也取决于开关频率和电感以及其他一些注意事项。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    请告诉我们有关 LP8556这些问题的答案。

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15V*4系列)
    LED 电流=每通道25mA

    问题2.
    请告诉我们短路时的电流值。

    问题3.
    PWM 频率假定输入=输出。
    开关频率为1250kHz 时是否存在任何问题

    问题4.
    在数据表中、PWM 频率为75Hz~25000Hz。
    我们可以通过以下方法使用 LP8556吗?

    输入频率=75Hz
    输出频率=75Hz
    (输入频率=输出频率)


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于问题2、您需要使用 EVM 对其进行测试、我现在没有数据。
    对于问题3、我不理解您的问题、您能提供更详细的描述吗?
    对于问题4、是的、LP8556支持直接调光、请参阅数据表。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    关于问题3、
    开关频率为1250kHz。
    PWM 调光频率为75Hz。
    有问题吗?
    IC 是否正常工作?

    关于4、
    我们可以使用 LP8556、即输入 PWM 频率为75Hz、输出 PWM 频率为75Hz (输入=输出)。
    这种理解是否正确?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、LP8556支持直接 PWM 调光模式、可在75Hz 下正常工作。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我明白这些都不是问题。

    开关频率为1250kHz
    PWM 调光频率为75Hz (输入=输出)。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    请告诉我们有关电感值的公式。

    在数据表第48页、9.2.2.1升压功率级的建议电感、
    写入电流为20mA。
    我们需要在其他条件(输入电压和电流等)下进行计算

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅此应用手册:www.ti.com/.../snva763.pdf
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在本文档中、第2~页的公式
    我们需要检查效率。
    www.ti.com/.../snva763.pdf

    请告诉我们 LP8556的效率。

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15*4)
    CH=3通道
    LED 电流=每通道50mA


    本文档的内容是否适用于 LP8556?


    在 LP8556的数据表第8页中、
    CURRET LIMIT、IBOOST_LIM_2X = 1的值仅为典型值。
    您知道电流限制的最小值和最大值吗?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我对本文件第2页的公式有疑问~。
    www.ti.com/.../snva763.pdf


    问题1.

    我们需要通过您的文档检查效率。
    但我们无法检查效率。
    如果我们不知道效率、则无法检查电感值。
    请告诉我们效率。
    您知道计算建议电感值的方法吗?

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15V*4系列)
    LED 电流=每通道50mA
    CH=3通道

    我们需要在上述条件下检查电感值。



    问题2.

    本文档是否也适用于 LP8556?
    www.ti.com/.../snva763.pdf


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    本应用手册适用于所有大多数升压+灌电流拓扑。 在计算中、只需使用85%的效率即可选择电感器。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我知道效率为85%。

    我们尝试使用4.7μH。
    有问题吗?

    VIN=3.0~5.0V
    Vout=24.5V (Vf=6.15V*4系列)
    LED 电流=每通道50mA
    CH=3通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应该可以、我建议您应用 EVM 来评估此应用。

    肖恩