This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:Impedance Track 黄金电池组:学习周期还是温度优化优先?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744732/bq40z50-r2-impedance-track-golden-pack-do-learning-cycle-or-temperature-optimisation-first

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCRB

我将介绍如何使用 BQ40Z50-R2 Impedance Track 电量监测计(+保护)开发设计。  我已经找到了合适的化学 ID (匹配结果优于2%)、现在我想继续对电量监测计进行编程。

应用报告 SLUA903《实现成功的学习周期》非常清楚设置化学 ID 和要应用的激励(充电、放松、放电等)等内容。

还有 SLUUBD0、"Golden GG Maker 和电阻式温度补偿优化器"。  这在低温下(原则上)提供了更好的监测计精度、这与我相关。  它需要一个.gg 文件以及要应用什么激励(电荷、放松、放电等)、这一点非常清楚。

哪些方面不清楚 它们应按什么顺序进行?

我可以看到四个选项:

  1. 仅执行学习周期。  不需要使用电阻式温度优化器。
  2. 仅执行电阻式温度优化器。   学习周期是不必要的。
  3. 首先执行学习周期、然后部署电阻式温度优化器。
  4. 首先部署 电阻式温度优化器、然后执行 学习周期。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在您的情况下、最好选择对匹配的 ChemID 进行编程、然后按照 http://www.ti.com/tool/GPCRB 上的说明进行操作
    您无需执行任何学习周期、因为 GPCRb 工具正在查找默认的 ChemID 参数。
    然后、它将生成一个适用于您的系统的新 ChemID 和 gg 文件。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢你的帮助。