请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件: GPCRB
我将介绍如何使用 BQ40Z50-R2 Impedance Track 电量监测计(+保护)开发设计。 我已经找到了合适的化学 ID (匹配结果优于2%)、现在我想继续对电量监测计进行编程。
应用报告 SLUA903《实现成功的学习周期》非常清楚设置化学 ID 和要应用的激励(充电、放松、放电等)等内容。
还有 SLUUBD0、"Golden GG Maker 和电阻式温度补偿优化器"。 这在低温下(原则上)提供了更好的监测计精度、这与我相关。 它需要一个.gg 文件以及要应用什么激励(电荷、放松、放电等)、这一点非常清楚。
哪些方面不清楚 它们应按什么顺序进行?
我可以看到四个选项:
- 仅执行学习周期。 不需要使用电阻式温度优化器。
- 仅执行电阻式温度优化器。 学习周期是不必要的。
- 首先执行学习周期、然后部署电阻式温度优化器。
- 首先部署 电阻式温度优化器、然后执行 学习周期。
有什么想法吗?