您好!
我们的客户测试了闭锁模式各种电流限制。
客户投诉、仅在0.2 A 限制内自动重试。 闭锁操作通过其他电流限制来执行。
为什么您知道它仅在0.2A 电流下自动重试? 如果您需要确认、请告诉我。
此测试遵循下表。 (http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvuav3a/slvuav3a.pdf)
表4,第4页
J4 模式 CH1模式选择
1-2位置设置闭锁模式
J5 ILIM CH1电流限制设置
1-2个位置组2.23A ... 好的
3-4位置设置1.5 A ... 好的
5-6个位置设置1 A ... 好的
7-8位置设置0.2 A ... 失败(自动重试操作)
他们 测试了 U1 (J4、J5)。
此致、
Hiroshi