This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:在0.2A 限制下进入闭锁模式

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729604/tps26600-02evm-latch-off-mode-at-0-2a-limit

器件型号:TPS26600-02EVM

您好!

我们的客户测试了闭锁模式各种电流限制。

客户投诉、仅在0.2 A 限制内自动重试。 闭锁操作通过其他电流限制来执行。

为什么您知道它仅在0.2A 电流下自动重试?  如果您需要确认、请告诉我。

此测试遵循下表。  (http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvuav3a/slvuav3a.pdf)

表4,第4页

J4     模式    CH1模式选择
                        1-2位置设置闭锁模式

J5    ILIM        CH1电流限制设置
                        1-2个位置组2.23A    ... 好的
                        3-4位置设置1.5 A     ... 好的
                        5-6个位置设置1 A        ... 好的

                        7-8位置设置0.2 A     ... 失败(自动重试操作)

他们 测试了 U1 (J4、J5)。  

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!

    当 MODE 引脚设置为闭锁模式时、它可以在所有范围(0.2至2.23A)内进行电流限制。
    客户对它的看法是否不同?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    非常感谢。

    在客户评估中、仅当 J5处于7-8位置时才会执行自动重试操作、即使 J4处于1-2位置也是如此。

    但这可能是客户的评估错误。

    我将在客户的评估板上进行测试。

    此致、

    Hiroshi。