This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:VREF 精度

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745550/tps54240-vref-accuracy

器件型号:TPS54240

你(们)好

我是否可以知道该器件的 Vref 精度(%)@25C 和125C?
我在 DS 中找不到它。 需要快速回答。

谢谢

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    25 C 时的精度为0.8 +/- 0.008V。  -40 C 至+150 C 之间的精度为0.8 +/- 0.016V。 我们仅在150 C 下就没有进行细分。 可能只有125 C 下的数据是特定的、但我们无法快速获取。