This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:充电电流问题

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728226/bq24170-charging-current-issue

器件型号:BQ24170

下面我在 BQ24170充电器 IC 中遇到问题

1.如果输入电压从12V 上升到15V,充电电流也会增加。 充电电流不恒定。  

2.在为电池充电时,如果突然连接了负载(2A)... 状态 LED 开始闪烁,但电池正在充电(充电电流降低,系统输出电流增加)

我的设计规格:-

输入适配器12.5V/5A。

2.锂离子3.7V/10A/电池-3串联。

e2e.ti.com/.../0878.Battery-Charger.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分别测量 OVPSET 电压@ VIN=12V 和 VIN=15V、并检查读数是否正常。
    STAT 闪烁表示存在故障。 请在突然连接负载(2A)时测量输入电流、并检查输入电流是否高于输入电流限制设置。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我具有以下电压:-
    输入电压:- 12.37V
    2.参考电压:- 3.24V
    OVPSET:- 1.13V
    ACSET:- 0.58V
    5. FB:-3.24
    ISET:- 0.39V
    7. TS:- 1.85V
    如果我将 VIN 增加至15V、充电电流会变为高于3A 的高电平、因此 P-MOSFET 将发生故障。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VIN=15V 时、这些引脚的电压是多少? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有支持。  

    解决的问题:-

    1.QFN MOSFET 漏极和源极相反。

    2.我更改了 MOSFET 的连接。 现在充电电流是恒定的、状态 LED 闪烁也被解决了。

    谢谢