请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24170 下面我在 BQ24170充电器 IC 中遇到问题
1.如果输入电压从12V 上升到15V,充电电流也会增加。 充电电流不恒定。
2.在为电池充电时,如果突然连接了负载(2A)... 状态 LED 开始闪烁,但电池正在充电(充电电流降低,系统输出电流增加)
我的设计规格:-
输入适配器12.5V/5A。
2.锂离子3.7V/10A/电池-3串联。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.