This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606-Q1:如何选择电池平衡电流?

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729736/bq79606-q1-how-to-select-the-battery-balance-current

器件型号:BQ79606-Q1

尊敬的先生:

我正在设计4S1P 移动电源。 电池侧的最大充电电流为10A。  我需要保护芯片具有电池平衡功能。 我注意到 BQ79606具有该功能。 但我发现内部电池平衡电流仅高达150mA。 我不确定这是否足够。 如何确定所需的平衡电流?

谢谢  

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    所需的平衡电流通常由终端应用决定。 例如、在电池质量良好且充电/空闲时间较长的应用中、平衡电流可能很低、因为电压差异会更小、平衡时间不是一个大问题。

    对于每节电池的 SoC/SOH 差异极大的应用(使用过的电池更常见)以及充电/放电周期快的应用、可能需要更高的平衡电流才能快速输出电池电压。

    因此、确定所需平衡电流的最佳方法是计算典型充电时间以及电池的 SOH、并确定电池电压的平衡速度。

    但是、成本也是一个因素、因为较高的电流通常需要较高的 BOM 成本。

    此外、这里还有一个指向电池平衡相关资源的链接: www.ti.com/.../Topic 2 -电池单元平衡-平衡功能和 How.pdf

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回复。

    它非常有帮助。

    非常感谢!

    BR