请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79606-Q1 尊敬的先生:
我正在设计4S1P 移动电源。 电池侧的最大充电电流为10A。 我需要保护芯片具有电池平衡功能。 我注意到 BQ79606具有该功能。 但我发现内部电池平衡电流仅高达150mA。 我不确定这是否足够。 如何确定所需的平衡电流?
谢谢
BR
任
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我正在设计4S1P 移动电源。 电池侧的最大充电电流为10A。 我需要保护芯片具有电池平衡功能。 我注意到 BQ79606具有该功能。 但我发现内部电池平衡电流仅高达150mA。 我不确定这是否足够。 如何确定所需的平衡电流?
谢谢
BR
任