请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662-Q1 尊敬的先生:
我在将 LED 驱动器设置为最大输出时遇到一些问题。
我将通道1设置为999、但当我检查波形时、仍然有一个 PWM 脉冲。 这是正常的吗? 或输出最大值/ PWM 关闭的正确设置是什么?
当 TPS92662-Q1被启用并被设定为最大值时、电压低于的电压电平。 电压电平不同。 您能不能建议如何将中的设置为最大值或 PWM 关闭、以获得相同的电压电平。
放大
希望尽快收到您的回复!
非常感谢!
:KH