This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:设置 TPS92662-Q1的最大输出

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92662-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745180/tps92662-q1-set-max-output-for-tps92662-q1

器件型号:TPS92662-Q1

尊敬的先生:

我在将 LED 驱动器设置为最大输出时遇到一些问题。

 

我将通道1设置为999、但当我检查波形时、仍然有一个 PWM 脉冲。 这是正常的吗? 或输出最大值/ PWM 关闭的正确设置是什么?

当 TPS92662-Q1被启用并被设定为最大值时、电压低于的电压电平。 电压电平不同。 您能不能建议如何将中的设置为最大值或 PWM 关闭、以获得相同的电压电平。

放大

希望尽快收到您的回复!

非常感谢!

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这来自数据表:
    占空比映射
    占空比(%)宽度[9:0]
    99.61020.
    99.71021.
    99.81022
    99.9不可用
    100.01023

    此致、