请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 Ω 建议在 OUTH 和 OUTL 上至少使用一个2k Ω 电阻器、以避免由引起的电压过载
电感振铃。 是否可以使用 频率 为60kHz、具有2nF 输入电容的0 Ω 栅极电阻器?
谢谢、致以诚挚的问候
Mikko
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.